Other Parts Discussed in Thread: DRV603
您好,先生
我可以在数据表中得到Vuvp (典型值)为1.25V。 我想知道最小和最大电压值是多少,因为我无法在规格中看到它?
如果您有这些数据,请与我分享吗?
感谢您的大力支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-09_5F00_DSP-0-MCASP.pdf
伊凡先生,您好
我 对这个问题还有进一步的疑问。 下面是迄今为止此问题的故事。
问题描述:
我们的客户退回的一个NG板没有音频功能,我们确认音频放大器U4无法输出音频信号。
根本原因分析:
最初我们认为 此问题是由DRV603的UVP设置引起的,因为我们可以通过将R26更改为2.2K欧姆来修复NG主板。 根据下面的公式,UPV的阈值似乎为5.0V,我们的bard的VCC_5V仅为5.0V~5.04V。 也许我们的UVP设置是微不足道的。 但是,我们测量了10件DRV603以检查公差,发现实际阈值约为4.9V,即使公式计算的结果为5.0V。 我们还通过当前UVP设置测量了10cps DRV603上的引脚11,它们都在1.50V ~1.51V左右,但NG板为1.3V。 NG主板的DRV603似乎与其它主板不同。 所以,我们怀疑这个DRV603超出了容差范围。
你对此有什么意见吗? 感谢您的大力支持。