This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV603:DRV603 Vuvp最小值和最大值?

Guru**** 2366350 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV603
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/600740/drv603-drv603-vuvp-min-and-max-value

部件号:DRV603

您好,先生

 我可以在数据表中得到Vuvp (典型值)为1.25V。 我想知道最小和最大电压值是多少,因为我无法在规格中看到它?

如果您有这些数据,请与我分享吗?

感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hugo:

    我们通常只为类似的规格指定典型值。
    模拟中有一个估计值:最小值= 1.20 ,典型值= 1.25 ,最大值= 1.29。 但是,这是模拟的估计值,这并不意味着设备可以保证在这些级别内工作。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ivan
    非常感谢您的回复。

    此外,我们还想了解UVP的行为。
    问题1. 哪种情况会导致DRV603输出正常? 电源电压需要高于+5V或低于+5V?
    问题2. 如何了解滞后检测行为?

    感谢您的大力支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo,

    DRV603可在3V至5.5 -V电源电压下工作。 如果使用UVP功能,您必须使用数据表第12页上的方程式来设置所需的阈值。 当电源电压超过指定的阈值时,设备将开始工作。 当设备运行时,如果电源电压低于指定阈值减去指定滞后,它将停止工作。
    滞后时的行为与正常操作行为相同。 当电源电压不再滞后时,设备将停止工作。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊凡先生,您好
    非常感谢您的回复。

    我们已经进行了如下测试。
    我们用电源代替VCC_5V。 当超过4.9V时,DRV603输出正常。 如果低于3.8V,DRV603将禁用输出。 测试结果看起来符合规格。

    在数据表第12页参考原理图中,我们使用了R11处的3K,R12处的1K,R13处的45.3K。
    但我们将R11从3K改为2.2K。 当它超过2.7V时,DRV603输出正常。 当其电压低于2.4V时,DRV603将禁用输出。
    测试结果看起来不符合规范。 您知道这是什么原因吗?

    感谢您的大力支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo,

    这似乎很奇怪。 此行为是否存在于单个设备中? 或者它是否存在于多个设备上?
    当设备进入正常操作和禁用时,您能否测量针脚11处的电压?

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-09_5F00_DSP-0-MCASP.pdf 伊凡先生,您好

    我 对这个问题还有进一步的疑问。 下面是迄今为止此问题的故事。

     

    问题描述:

     我们的客户退回的一个NG板没有音频功能,我们确认音频放大器U4无法输出音频信号。

     

    根本原因分析:   

    最初我们认为 此问题是由DRV603的UVP设置引起的,因为我们可以通过将R26更改为2.2K欧姆来修复NG主板。 根据下面的公式,UPV的阈值似乎为5.0V,我们的bard的VCC_5V仅为5.0V~5.04V。 也许我们的UVP设置是微不足道的。 但是,我们测量了10件DRV603以检查公差,发现实际阈值约为4.9V,即使公式计算的结果为5.0V。 我们还通过当前UVP设置测量了10cps DRV603上的引脚11,它们都在1.50V ~1.51V左右,但NG板为1.3V。 NG主板的DRV603似乎与其它主板不同。 所以,我们怀疑这个DRV603超出了容差范围。  

    你对此有什么意见吗?  感谢您的大力支持。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hugo:

    您是否使用相同的外部电路尝试过这些10件和NG部件? 我的意思是,R26,R27和R28对于所有测试的零件都是相同的?
    我想确认针脚11处的电压差是与DRV603部件有关,还是与外部电阻器有关。
    根据"当前UVP设置",您的意思是R26 = 2.2千欧?

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

     

    是的,我已确认它们是相同的外部电路,无论10件或NG部件。 当前UVP设置I表示R26仍为3K欧姆。