This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4670:LM4670的引脚VO1/2中报告电阻过低问题。

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4670

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/613233/lm4670-low-resistor-issue-reported-in-pins-vo1-2-of-lm4670

部件号:LM4670

客户报告LM4670的引脚VO1/2中存在电阻过低问题。这看起来像是EOS问题。是否有任何关于VO1/2 EOS改进的评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    我需要有关该应用程序的更多详细信息,以便为您提供更好的支持。 您是否知道他们获得的阻力值?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    这是Jason,Peter是我们的TI本地FAE LM4670 EOS问题。 我将按如下所示描述LM4670故障问题。

    由于我们最近经常遇到生产线上的故障案例,我可能需要您的帮助来检查此问题。

    症状:

    SPK不起作用,LM4670 VO1 (针脚5)针脚对GND (PIN6)短路。

    故障条件:

    在生产线中和从田间返回

    故障率:

    16/4230 (现场2人,生产线14人)

    TI FA分析前2个返回的Defected样本:

    LM4670 EOS损坏。 (参见TI随附的FA报告)

    SPK规格:

    3瓦/ 4欧姆

    问题:

    1.我附上了设计的原理图和布局。 您能否帮助检查是否存在损坏VO1或VO2对地短路的风险?

    2.您的其他客户是否报告了TI的类似问题?

    3.如何避免VO1/2的EOS损害?

    4. VO1/2输出引脚的最大引脚电压耐受性是多少? 规格似乎未对其进行注释。 我需要这些数据来查看是否存在任何风险。

    5. FA指出故障是由VO1引脚的高电压EOS引起的,但我们无法确定高电压能量来自反射的VO1和电感器(EEL21)之间的何处。 我认为高压不是来自连接器侧,因为变阻器(位于电感器EL21后面,与连接器闭合)未损坏。 如果高压来自连接器侧,则也应损坏变阻器。  我可能需要你对此发表意见。

    感谢您的巨大帮助。

    e2e.ti.com/.../QEM_2D00_CCR_2D00_1706_2D00_01197.pdf</s>0.1197万

    e2e.ti.com/.../0638.SCHEMATIC1-_5F00_-04_2D00_MB_5F00_SPK.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jason:

    1) Peter向我提供了一些测量信号的图形,我注意到PWM输出信号正获得较大的峰值。 我认为这可能是一个去耦问题,会导致输出噪音。 我注意到您正在使用VIA ON Vdd引脚,但建议将所有去耦电容器尽可能靠近设备并放在同一层上。 这种情况可能是问题所在。
    2)不,我们没有。
    3)使用变阻器时。
    4)您的意思是ESD等级吗? 如果是,您可以在数据表的绝对最大额定值中找到它们。
    5) PWM输出信号达到峰值的另一个可能原因是输出电感器选择不当。 这可能会造成EOS损害。 您应确保电感器饱和电流额定值大于最大工作峰值电流。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose,
    感谢您的快速回复。
    对于项目5,我想再次确认我计算的工作峰值电流是否正确。
    输出电压=5V
    SPK Rdc=4欧姆+/- 15 % -> 3.4欧姆< Rdc< 4.6欧姆
    IMAX=5V/3.4欧姆=1.47A (如果Rdc较大,则峰值电流较小??)

    由于原理图电感器特性,电感器的isat值为1.7A应足够。

    我的计算是否正确?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason:

    您应该考虑高峰值输出电流,而不是标称值。 您可以断开输出过滤器的连接以检查设备的输出操作,以便确定问题是否在于过滤器。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jos é,
    如果我们设置LM4670 VDD=5V RIN=240K (增益=1.26x),Vin PWM =3.3V。 并且扬声器阻抗= 4欧姆±15 % (3.4~4.6欧姆)。
    根据这种情况,LM4670是否过载? 我们想知道LM4670在VDD=5V中的最大输出电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    我认为在这些情况下,设备不会过载。 但PWM输入信号不是正常情况,此设备设计为使用正弦输入信号。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Jos é,

    我们将正弦信号输入LM4670 SPK AMP。 (CPU输出PWM,我们使用C/R将PWM转换为正弦波,并将输入转换为SPK AMP)

    在您之前的回复中,我们测量了VO1/2波形,使用和不使用输出滤波器电感器。

    我发现输出过冲在输出滤波器电感器中高达7.2V,在不使用输出滤波器电感器时高达6.4V。

    您能否帮助检查LM4670 VO1/2针脚的最大电压过冲容差?  我找不到任何其他可能会导致VO1/2的EOS损坏的可能性。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    您能否帮助您澄清LM4670是否具有输出短路保护? 我在播放声音时进行了一次缩短VO1和VO2的实验,同样的故障症状 (VO2对地短路)可能重现,芯片已损坏。

    我检查了LM4670数据表,发现它具有短路保护功能, 但我的实验似乎没有。

    请帮助澄清。

    谢谢

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jason:

    我不确定最大电压过冲容差,但设备不应超过绝对最大额定值。 在这种情况下,它将为6Vrms。
    遗憾的是,我没有任何详细的信息,因为短路保护适用于此部件,因为它是一个非常旧的设备,使用这些部件的人员不再使用TI。 此外,此器件没有可用于执行此测试的EVM。
    您是否将去耦电容器放在同一层上? 如果不是,我认为这会在PWM输出信号上产生较大的峰值,这可能会导致ESD问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    我正在考虑输出LC滤波器的必要性,或者只是使用铁氧体磁珠。

    我的应用程序是通过1.5M线束连接SPK AMP进行讲话。 如果我拆下 LC滤清器并改用铁氧体磁珠,我可能需要您的建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason,

    更改不应产生任何问题。 请记住,铁氧体磁珠滤波器用于减少超高频干扰,而LC滤波器用于满足非常严格的EMI要求。
    您可以参阅 输出过滤器去饱和注意事项 以了解更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师