客户报告LM4670的引脚VO1/2中存在电阻过低问题。这看起来像是EOS问题。是否有任何关于VO1/2 EOS改进的评论?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Jose,
这是Jason,Peter是我们的TI本地FAE LM4670 EOS问题。 我将按如下所示描述LM4670故障问题。
由于我们最近经常遇到生产线上的故障案例,我可能需要您的帮助来检查此问题。
症状:
SPK不起作用,LM4670 VO1 (针脚5)针脚对GND (PIN6)短路。
故障条件:
在生产线中和从田间返回
故障率:
16/4230 (现场2人,生产线14人)
TI FA分析前2个返回的Defected样本:
LM4670 EOS损坏。 (参见TI随附的FA报告)
SPK规格:
3瓦/ 4欧姆
问题:
1.我附上了设计的原理图和布局。 您能否帮助检查是否存在损坏VO1或VO2对地短路的风险?
2.您的其他客户是否报告了TI的类似问题?
3.如何避免VO1/2的EOS损害?
4. VO1/2输出引脚的最大引脚电压耐受性是多少? 规格似乎未对其进行注释。 我需要这些数据来查看是否存在任何风险。
5. FA指出故障是由VO1引脚的高电压EOS引起的,但我们无法确定高电压能量来自反射的VO1和电感器(EEL21)之间的何处。 我认为高压不是来自连接器侧,因为变阻器(位于电感器EL21后面,与连接器闭合)未损坏。 如果高压来自连接器侧,则也应损坏变阻器。 我可能需要你对此发表意见。
感谢您的巨大帮助。
e2e.ti.com/.../QEM_2D00_CCR_2D00_1706_2D00_01197.pdf</s>0.1197万
e2e.ti.com/.../0638.SCHEMATIC1-_5F00_-04_2D00_MB_5F00_SPK.pdf
您好 ,Jos é,
我们将正弦信号输入LM4670 SPK AMP。 (CPU输出PWM,我们使用C/R将PWM转换为正弦波,并将输入转换为SPK AMP)
在您之前的回复中,我们测量了VO1/2波形,使用和不使用输出滤波器电感器。
我发现输出过冲在输出滤波器电感器中高达7.2V,在不使用输出滤波器电感器时高达6.4V。
您能否帮助检查LM4670 VO1/2针脚的最大电压过冲容差? 我找不到任何其他可能会导致VO1/2的EOS损坏的可能性。
谢谢
Jason,
更改不应产生任何问题。 请记住,铁氧体磁珠滤波器用于减少超高频干扰,而LC滤波器用于满足非常严格的EMI要求。
您可以参阅 输出过滤器去饱和注意事项 以了解更多信息。
此致
Jos é Luis Figueroa
应用工程师