This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:有噪音

Guru**** 2927200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/602512/tlv320aic3204-has-noise

部件号:TLV320AIC3204

客户投诉AIC3204在单击暂停时有噪音。

播放音乐时,单击暂停,LOL/Lor针脚上有电压,持续一段时间,然后我们可以听到噪音。

我们如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请查看下面的Wiki文章。 它包含有关音频编解码器噪音问题的信息。 请确保客户尊重所有这些建议。

    如果问题仍然存在,是否可以提供整个寄存器配置?

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么文章? 如何上传图片? 我想显示一个波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    这是我提到的文章:

    https://e2e.ti.com/support/data_converters/audio_converters/w/design_notes/3377.common-noise-issues-in-codecs

    要上传图片,您需要在单击回复按钮后单击"使用丰富格式"。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最高的波形是音乐,然后我们单击暂停,LOL/Lor仍将具有500mV电压,持续一段时间,然后更改为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能否提供原理图和寄存器配置? 了解这一问题将会有所帮助。

    此外,我建议确保遵循Wiki文章的建议。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Luis:ñ o

    是的,我读了,但我不认为噪音是由布局或外部组件引起的,我过去曾解决这种问题,需要增加延迟时间或其他东西。
    我认为关键点是当我们点击暂停或停止时,时机应该是正确的。
    我将在明天上传原理图并记录价值。非常感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../codec.pdf

    这是示意图。 I2S输入,差分线路输出,使用LOL和Lor。

    我们在输出引脚上发现了一个直流电压。这个电压导致放大器上有POP噪音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tlv320AIC3204_5F00_reg.txt

    这是reg设置。

    播放音乐时,会发出砰砰声,因为LOL上的电压从 0伏变为直流电压。

    停止播放音乐时,会发出弹出声音,因为LOL上的电压从直流电压更改为OV。

    我和客户一起测试过,你有什么建议? LOL/Lor上的电容器为0.1uF。

    能否通过软件设置取消LOL/Lor针脚上的直流电压? 放大器始终打开,我们无法控制它。唯一的方法是控制编解码器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    无法取消LOL和Lor针脚直流电压。 这是共模电压,它存在于所有模拟输入/输出中 但是,可以减少流行效应。 为此,我建议在交流耦合电容器之后添加RC低pas滤波器(100ohm,47nF)。 此外,我们建议将电容器连接到LOL/Lor引脚和交流耦合电容器之间的接地。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现许多编解码器都有来自HP OUT或Line Out的Sisi噪声,如AIC3101和AIC3204,一些客户对此提出了抱怨。即使我们更换了RC低通滤波器,也无法降低噪声。是否有任何与时钟相关的噪声?