This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:双四联过滤器下限

Guru**** 2920120 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/605798/tas5782m-biquad-filter-lower-limit

部件号:TAS5782M

 

你好

 

Biquad滤波器的切断频率限制似乎为56Hz。

为什么它的限值是56Hz?

我们是否可以将其从56Hz更改为其他值例如。 40赫兹?

 

请提供建议。

此致

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kanji,

    我们将查看您的问题并回复您。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kanji,

    这似乎是一个错误。  我已将此问题报告给软件团队,更新的软件预计将在接下来的几周内推出。

    当新软件推出时,我会随时向您发布最新信息。 谢谢!

    此致,

    徐耀华

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    尊敬的Roy San

    感谢您的回复。

    客户选择TAS5782M (他们将开始设计)并希望拥有40~50Hz范围的扬声器(超低音扬声器)均衡。

    我们希望您的新软件能够尽快更新。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shibatani-san您好! 作为更新,GUI更新应在8/10之前就位。 当打开PPC仪表板时,请登录,然后更新应自动进行...您也可以通过在登录后执行刷新来手动选择更新。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jeff San

    感谢您的宣布。  我将于8月10日检查。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常欢迎您! 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shibatani-san,更新的GUI现已可用。 打开PPC并叹息后,您将看到TAS5782插件突出显示,因此您只需执行刷新下载,即可完成所有设置。 感谢您的支持! 谢谢,Jeff