This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4382:SRC块不起作用

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4382

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/609013/src4382-src-block-doesn-t-work

部件号:SRC4382

当RX1用作输入端子时,信号通过SRC块,端口B用作输出端子。 通过此路径将没有I2S信号输出。 (端口B配置为从属模式)

当信号在其他路径中处理时,这是正常的,例如如果未使用SRC块。

因此客户认为SRC块应该不工作。

对此案例有何建议?

谢谢。


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Robin,

    我的同事将了解一下您的问题。 您能否提供有关设备注册配置的更多详细信息?

    此致,

    -Diego Mel é ndez López ñ a
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin,

    如Diego在之前的帖子中所要求的,您能否共享注册配置? 这将帮助我们了解报告的问题的最基本部分...否则,请共享整体系统要求,我们应该能够共享正确的寄存器配置以解决问题。

    谢谢。

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    很抱歉回复太晚。 以下是设置。

    SRC4382_Byte_Write (0x7f,0x00);
    SRC4382_Byte_Write (0x01,0x3f);
    SRC4382_Byte_Write (0x03,0x31);
    SRC4382_Byte_Write (0x04,0x01);
    SRC4382_Byte_Write (0x05,0x21);//
    SRC4382_Byte_Write (0x06,0x03);//
    SRC4382_Byte_Write (0x07,0x08);
    SRC4382_Byte_Write (0x08,0x00);
    SRC4382_Byte_Write (0x09,0x09);
    SRC4382_Byte_Write (0x0B,0x01);
    SRC4382_Byte_Write (0x0C,0x01);
    SRC4382_Byte_Write (0x0D,0x08);
    SRC4382_Byte_Write (0x0F,0x22);
    SRC4382_Byte_Write (0x10,0x00);
    SRC4382_Byte_Write (0x11,0x00);
    SRC4382_Byte_Write (0x16,0x01);
    SRC4382_Byte_Write (0x18,0x01);
    SRC4382_Byte_Write (0x2D,0x02);
    SRC4382_Byte_Write (0x2E,0x00);

    罗宾