This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA1517:TPA1517连接至8欧姆扬声器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA1517, TPA3136D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/604223/tpa1517-tpa1517-connecting-to-8-ohms-speaker

部件号:TPA1517
Thread: TPA3136D2中讨论的其他部件

 在更换音频功率放大器时 ,以下参数被视为以下参数:  

音频功率放大器需要驱动系统外部的8欧姆扬声器, 现有组件TDA2614支持6 W以驱动8欧姆负载,THD:0.5 % ,电源电压为28伏。备用组件TPA1517  仅支持4.5瓦以驱动4欧姆负载, THD:0.2 % ,电源电压为14.5V,如果瓦特值增加到6W,则THD值大于 4欧姆负载时的10 % (越低越好,因为它会产生原始声音)  通过这些比较,新部件可以支持4欧姆负载,而系统中有8欧姆扬声器,通常具有较高的阻抗不重要 ,但在扬声器系统中不会太大。 此外,如果我们的扬声器声音较高,声音会更清晰,但音量较低。 但如果我们需要更大的系统,我们需要允许最低的阻抗,有了这些 数据,我是否可以使用带THD更多的6 W TPA1517连接到8欧姆扬声器,它是否失真更多,不起作用。 请发布您对使用上述TI组件TPA1517的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,RAM:

    此线程已分配,您应很快收到回复。

    最佳,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,RAM:
    TPA1517处于单端输出模式。 使用14.5V电源和8Ohm负载时,最大输出功率约为3.3W,不需要夹紧。 要在8欧姆时获得6W输出功率,需要高于20V电源。 所以我认为TPA1517不能支持这种情况。 为什么不考虑D类音频放大器? 性能和效率都更好,TI产品涵盖了所有输出功率。 也许TPA3136D2是一个好选择,它具有双电位输出模式,可以输出<THD 0.1 % ,6W输出功率,8欧姆,电源高于10V。
    此致,
    郑少文