请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA1517 Thread: TPA3136D2中讨论的其他部件
在更换音频功率放大器时 ,以下参数被视为以下参数:
音频功率放大器需要驱动系统外部的8欧姆扬声器, 现有组件TDA2614支持6 W以驱动8欧姆负载,THD:0.5 % ,电源电压为28伏。备用组件TPA1517 仅支持4.5瓦以驱动4欧姆负载, THD:0.2 % ,电源电压为14.5V,如果瓦特值增加到6W,则THD值大于 4欧姆负载时的10 % (越低越好,因为它会产生原始声音) 通过这些比较,新部件可以支持4欧姆负载,而系统中有8欧姆扬声器,通常具有较高的阻抗不重要 ,但在扬声器系统中不会太大。 此外,如果我们的扬声器声音较高,声音会更清晰,但音量较低。 但如果我们需要更大的系统,我们需要允许最低的阻抗,有了这些 数据,我是否可以使用带THD更多的6 W TPA1517连接到8欧姆扬声器,它是否失真更多,不起作用。 请发布您对使用上述TI组件TPA1517的建议。