Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204
您好,TI专家,
我们的客户向我们发送了一个关于TLV320AIC3204的IN1通道无法输入输入信号的问题。
我们已经完成了以下测试:
1.delet连接到IN1通道的组件没有意义
‘s将输入到ADC之间的增益设置为0dB,然后通过在客户的计算机上记录来分析ADC数据,我们发现ADC的输出I2S很奇怪。它的直流参考电平不是0V,而是与负极的偏移
当将PGA增益设置为0dB时,直流偏移为-48dBV (约4mV);然后增加PGA增益,参考信号向下移动;
当将PGA增益设置为最大值47.5dB,时,信号参考将为-24dBV (约0.06V)
3.我们将通道更改为in2/in3,偏移量小得多。
问题是:
为什么IN1 与in2/in3不同?
我们的客户设计使用IN1,如果更改为in2/in3,则可能需要花费更多时间来重新设计。
我们是否有解决IN1问题的方法?
请留意您的回复,谢谢您~~