This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC320 IN1问题

Guru**** 2350090 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/606352/tlv320aic3204-tlv320aic320-in1-problem

部件号:TLV320AIC3204

您好,TI专家,

我们的客户向我们发送了一个关于TLV320AIC3204的IN1通道无法输入输入信号的问题。

我们已经完成了以下测试:

1.delet连接到IN1通道的组件没有意义

‘s将输入到ADC之间的增益设置为0dB,然后通过在客户的计算机上记录来分析ADC数据,我们发现ADC的输出I2S很奇怪。它的直流参考电平不是0V,而是与负极的偏移

当将PGA增益设置为0dB时,直流偏移为-48dBV (约4mV);然后增加PGA增益,参考信号向下移动;

当将PGA增益设置为最大值47.5dB,时,信号参考将为-24dBV (约0.06V)

3.我们将通道更改为in2/in3,偏移量小得多。

问题是:

 为什么IN1 与in2/in3不同?

我们的客户设计使用IN1,如果更改为in2/in3,则可能需要花费更多时间来重新设计。

我们是否有解决IN1问题的方法?

请留意您的回复,谢谢您~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fang,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    您能否提供完整的寄存器配置和AIC3204示意图部分? IN1,in2和in3之间没有区别。 因此,配置上应该有错误。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Luis:ñ o

    我们使用AIC3204EVM及其GUI进行测试,使用 GUI建议的录像设置,只需更改MIC PGA增益和麦克风输入通道。 IIS由 PC软件(如 Audition或Goldwave)进行分析。  

    1,我们使用IN1作为麦克风输入通道。 当将PGA增益设置为0dB时,直流参考电压 为-48dBV (约4mV);然后增加PGA增益, 直流参考电平向下移动。当将PGA增益设置为最大47.5dB,时,信号参考将为-24dBV (约0.06V)。  在这种情况下,客户的算法很难使用 不确定 的直流参考电压进行调整。

    2.我们将麦克风输入通道更改为输入2,将PGA增益从0dB更改为47.5 dB, 直流参考电压只是 稍有变化。

    3.我们将麦克风输入通道更改为输入3,进行相同的测试,将PGA增益从0dB更改为47.5 dB, 直流参考电压 稳定, 变化非常非常小。

    使用输入路由更改麦克风输入信道。 (IN1/in2/in3)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    由于delta - sigma活动,偏移问题通常出现在音频编解码器中。 为了减少或消除它们,我建议使用AIC3204处理块的IIR或双四核滤波器。 过滤器可配置为80Hz的高通滤波器。 您只需配置过滤器系数即可进行设置。 我们的TI biquad计算器工具可用于此目的:

    www.ti.com/.../COEFFICIENT-CALC

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Luis:

    感谢您的快速回复。

    设置高通滤波器以卸下直流组件,这可能有效。 但是,如何在AIC3204中设置ADC滤波器? 请您发表一些意见。

    我们可以用TIBQ工具得到五个系数,但我不知道如何用它们来制造ADC滤波器。 AIC3204 GUI只显示了DAC滤波器(EQ/机架)。

    此致!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Luis:

    添加问题:

    差-西格玛ADC中通常会出现偏移问题,因此是什么导致不同通道中的偏移性能不同?

    在我们掌握时,只有IN1可以绕过直接到模拟输出,是否存在任何关系?

    此致!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您需要在相应的IIR过滤器寄存器中使用系数。 TIBQ工具将为您提供三个系数(N0,N1,D1)。 这些系数需要在第8页寄存器24-34或第9页寄存器32-42上配置。 有关详细信息,请参阅一阶IIR部分( www.ti.com/.../slaa557.pdf )。 您需要使用GUI的命令行界面通过命令行配置寄存器。

    在某些情况下,模拟输入具有可选或可选功能,这些功能可能会影响信号性能。 由于可以绕过输出的IN1,因此可能会受到您提到的影响。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.