Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B, TPA3255EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:TAS5630B, TPA3255EVM我试着将头缠绕在Amp规格上,而不是浪费金钱来过度选择电源。
也许有些数学猴子能帮我吗?
PSRR为65dB,增益为21.5dB,最大Vpp电源波纹允许达到111dB S/N或100dB S/N
如果答案低于50mV,我担心较旧的噪音器TAS5630B将与80dB的PSRR /增益23dB /S/N 100dB有关...
我要感谢TI提供了令人难以置信的产品。 这些芯片的夹子保护使其成为同类产品!
感谢您的关注
罗杰