This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM允许的电源纹波符合111dB的S/N规范

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B, TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/608691/tpa3255evm-allowable-supply-ripple-to-meet-s-n-spec-of-111db

主题中讨论的其他部件:TAS5630B, TPA3255EVM

我试着将头缠绕在Amp规格上,而不是浪费金钱来过度选择电源。

也许有些数学猴子能帮我吗?

PSRR为65dB,增益为21.5dB,最大Vpp电源波纹允许达到111dB S/N或100dB S/N

如果答案低于50mV,我担心较旧的噪音器TAS5630B将与80dB的PSRR /增益23dB /S/N 100dB有关...

我要感谢TI提供了令人难以置信的产品。  这些芯片的夹子保护使其成为同类产品!

感谢您的关注

罗杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roger,

    让我在这里澄清一下,然后再与您谈谈。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的观看

    不知道我在做什么,我会说

    PSRR -增益- X = S/N

    都是电压测量

    65 - 21.5 - X = 111

    X =-67.5dBV

    ~12mVpp

    但是 ,这一答案使得 实现供应相当困难。  我已看到现成的12V电源可实现此功能,但未达到48V


    现在我要用凤凰电话 286.6682万 85mV纹波


     Phoenix Contact 286.6501万具有50mV纹波,但电流更小,更清洁

    再次感谢

    罗杰                                  

     



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger,

    数学不是简单的加起来,而是复杂得多的。  

    我建议从您拥有的电源开始,或者可以轻松地尝试,然后再从那里开始。 很难说新主板将如何对未知电源及其波纹作出反应。 您还可以使用TPA3255EVM和几种不同的电源,并从那里进行比较。  

    基本上,EVM的噪声层(前端噪声+电源噪声+环境噪声+安培噪声+等)是我们关注的因素,很难预测,但给定特定布局,我们可以根据最佳实践提出建议。  

    抱歉,这不是一个简单的答案。

    此致,

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能说的是:使用Phoenix Contact Trio 48VDC/10A电源主观产生的噪音不明显(输入开路或驱动)。 但是,测得的电源低于mV{额定50mVp-p)(0.7mVrms波纹+噪声{Fluke 87},测量结果为静态电阻负载~200W)。

    因此,我的问题变成了学术性的:因为我发现这些用品的价格非常合理。 如果有机会,我将确定供应范围,并在出现任何意外时发布。 但听力测试非常好!

    注测试的主板是采用Trio-PS/1AC/48DC/10的3e音频的EAUMT-0.266万-2-A

    再次感谢TI的神奇!