This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM386:LM386在4V以下工作

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM386, TINA-TI, LM4819, LM4861, LM4902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/603756/lm386-lm386-working-below-4v

部件号:LM386
主题中讨论的其他部件: TINA-TILM4819LM4861LM4902

尊敬的论坛成员:

我想在2.3V电源范围内使用LM386来代替TDA2822。 我想问一下,这是合理还是合理

电路设计是否能容忍这种工作条件?

将注意力放在 其内部原理图上(偏置,信号摆动空间 等),似乎可以。 /但是 ,当然/的可用输出功率可以小于指定的功率。

感谢您的回答!

此致

Jospeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joseph:

    我认为LM386不能与低于4V的电源配合使用,因为此设备设计为与4V至12V的电源配合使用。
    如果您不遵循数据表中提供的准则,我们无法保证设备的正确行为。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jos é,

    感谢您的反馈!
    您可能有对,因为输出阶段摆动非常小,没有饱和。
    回转@2,5V:2,5V-3*VBE=0,7V (输出较低的"PNP"晶体管是组合对)
    峰值=0.7/2=0.35V->RMS=0.25V。 PO=(0,25)2/8mW。

    此致,
    József
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我在计算中犯了一个错误: LM386输出级“低”PNP彗星对只需要1*VBE室...因此,在4V时,挥杆:4-2*VBE (NPN+PNP VBE)=2,8V。 ->Vp=1,4V -> Vrms=1V->P=V()2/8Ohm=0125W。

    不管怎样,我试着说:“386不能在2..3V供电区域工作,尽管输出级拓扑可能会建议这样做。

    而是使用SMD 组件设计和制造一个简单的放大器,它使用2V电源工作。

    在TINA-TI中也进行了模拟。 R6电阻器可能会微调到适当 的IQ电流值。 在输出时,可能还需要R-C系列(10Ohm-47nF)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joseph:

    您的应用电路可以正常工作。 另一种替代方法是使用LDO稳压器,因为这些器件是为这类应用而设计的。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jos é Luis,

    感谢您的回复! 很抱歉,我不理解您所指的LDO音频应用程序的含义。

    请您解释一下吗? 听起来很有趣。

    此致,

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约瑟夫

    LDO稳压器只是一种直流线性电压调节器,我建议您使用它而不是您的电路,因为稳压器在提供的电源中会更加精确。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jos é Luis,

    所呈现的电路是放大器,而不是LM386在2.3V供电范围内驱动扬声器(在此范围内,我无法操作'386)。

    另一种替代方法是使用微型升压转换器为LM386从3V产生5V电源。

    此致,

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约瑟夫

    好的,我现在明白了。 如我所述,您可以使用LDO稳压器来调节LM386的电源。
    另一种选择是使用另一个设备,您可以查看以下设备:LM4902,LM4861和LM4819,它们可以从2V开始供电。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jos é Luis,

    感谢VM推荐的设备! 4861完全适合我的应用。 它具有极好的参数。

    此致,

    József