This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3120EVM-U:ACEV-1A EVM软件协议

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/614046/tlv320dac3120evm-u-acev-1a-evm-software-protocol

部件号:TLV320DAC3120EVM-U
主题中讨论的其他部件:TLV320DAC3120

大家好,

代表我的客户发布:

我想知道是否可以获得ACEV-1A EVM软件和TLV320DAC3120EVM之间使用的规范(或协议)?  我想完成的是能够将我们的器件与EVM软件连接起来,以便能够在我们的器件上调整TLV320DAC3120的设置和DAC滤波器,而不是EVM。  我们的设备有一个USB端口,我能够实现HID接口。  所以,我相信我只需要这份议定书。


谢谢!

Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Keith:

    这些板(以及我们的大多数音频EVM)使用TAS1020B作为DUT和控制软件之间的桥梁。
    PC/软件通过TI USB Audio-EVM固件与TAS1020B通信,然后TAS1020B将I2C命令和I2S发送到被测设备。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    已理解。  除了PC Software/TAS1020B源代码之外,我们是否有任何文档描述此协议?  客户希望在其目标MCU中模拟TAS1020B USB->I2C桥接器,以便使用EVM GUI测试TLV320DAC3120。

    谢谢!
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keith

    很遗憾,我无法访问GUI的源代码,也没有更多有关驱动程序和固件的信息。
    客户是否有EVM? 如果他们想要通过GUI在其系统中控制DAC3120,也许可以使用EVM,从主板上卸下TLV320DAC3120,然后使用I2C/I2S测试点将其连接到他们自己系统中的TLV320DAC3120。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器