请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320DAC3120EVM-U 主题中讨论的其他部件:TLV320DAC3120
大家好,
代表我的客户发布:
我想知道是否可以获得ACEV-1A EVM软件和TLV320DAC3120EVM之间使用的规范(或协议)? 我想完成的是能够将我们的器件与EVM软件连接起来,以便能够在我们的器件上调整TLV320DAC3120的设置和DAC滤波器,而不是EVM。 我们的设备有一个USB端口,我能够实现HID接口。 所以,我相信我只需要这份议定书。
谢谢!
Keith