This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:BCK和LRCK在关闭状态下流入设备

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/613902/pcm1808-bck-and-lrck-flow-into-the-device-at-off-state

部件号:PCM1808

您好,

我想问一个关于PCM1808 ADC的问题。

当设备VDD/VCC关闭时,如果存在持续的LRCK和BCK输入到PCM1808 (来自DSP),是否会出现问题?

我们观察到,当PCM1808没有VCC或VDD,但LRCK或BCK信号保持来自DSP的高电平时,它会将PCM1808的VDD升至大约2.2V。

 

期待您的积极响应。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI, Eng LIH,

    您在数字电源(VDD)中获得的电压似乎从I²S Ω 线路漏出。 这种情况可能不会导致设备出现故障,但建议不要执行此操作。 最好的做法可能是对提供给PCM1808的I²S Ω 线路进行门控,直到两个电源(甚至只是VDD)都稳定。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的建议

    您能告诉您为什么它会泄漏到VDD吗? 是否可以帮助我了解I2S和VDD之间的内部连接?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI,Eng LIH,

    遗憾的是,我们没有此类应用的性能或测试数据,在这种应用中,I²S Ω 电压会泄漏到VDD,因为提供I²S Ω 线路而不提供电源不是推荐的操作模式。 内部连接与音频串行接口架构相关,但不能透露此信息。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师