This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:右通道双基无高频输出影响

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/606491/tas5756m-right-channel-biqual-no-effect-for-high-frequency-output

部件号:TAS5756M

您好,Audio的同事,一位客户遇到了一个奇怪的高频输出双质量滤波器问题。 左通道正常,但右通道出现故障。

以下是PPC2中的设置和结果。

下面是使用TI TAS5756 EVM板进行AP频率扫描的情况。

左侧和右侧通道 在 5kHz以下相同,然后开始 偏差。 左侧面板遵循PPC2中的设置。 正确的信道似乎没有影响,或者存在什么问题。

对于TAS5754/56和PC2,双滤波器的左右通道没有分离。 为什么左通道和右通道是不同的。 这是否会是PPC2编码中的错误?

此致,

KES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KES! 很好地听到你的声音! 我在罗伊有过循环,他应该能够就此话题与你联系。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KES:

    您能否与我们共享调整文件(.xml),以便我们可以复制同一问题?  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Andy,我尝试在开始时附加该文件。 但是,不知道为什么e2e 插入文件 功能不正常。 我将通过电子邮件发送给您

    KES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Andy,客户终于发现这是他们的AP数字输出问题。 这不是我们的IC问题。

    此致,
    KES