This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:AIC3254是否支持音频延迟?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/611416/tlv320aic3254-does-aic3254-support-audio-delay

部件号:TLV320AIC3254

您好,专家,

"Pac_dec_delay"是否支持音频延迟? 如果采样率为48kHz,延迟时间是多少? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jerry,

    如“帮助”窗口中所述,此块支持多达4800个样本的延迟。

    延迟在Out1,Out2,Out3,Out4或Out5属性中配置。 输出可以是这些输出中的任何一个。 但是,最大延迟由Size*Pack*Dec - Dec.决定。有关详细信息,请查看帮助窗口。

    e2e.ti.com/.../Long-Delay.pdf

    此外,您还可以查看延迟组件。 它也可用于添加延迟。 它更易于使用。

    e2e.ti.com/.../1200.Delay.pdf

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    感谢您的出色建议。 与我的客户核实后,他们的目标是延迟80mS,是否可能? 谢谢!

    PAC_DELAY = 13.56mS (44.1kHz)

    延迟=约0.24mS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jerry,

    80ms对于此miniDSP太高。 miniDSP没有足够的功能来实现这种延迟。 Pac_Delay提供可能的最高延迟,但只能使用一次。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,
    感谢您提供信息。 Pac_Delay是否仅支持一个信道?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jerry,

    是的,此延迟块仅支持一个信道。 您需要为每个通道添加一个块。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luis,
    正如您所说,它只能使用一次。 我无法在同一个PPS文件中编译两个Pac_Delay。 有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jerry,

    Pac_Delay会为每个miniDSP消耗大量资源。 因此,每个miniDSP目标(miniDSP_A和miniDSP_D)只能使用一个块。 如果您要使用两个Pac_Delay块,则需要使用处理器间块更改目标处理器,如下所示:

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,
    但我已经将“DSP_A_DSP_D”用于模拟输入。 AIC3254似乎不支持它。 我是否应该使用"控制软件"来实现模拟输入或数字输入?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jerry,

    您是否可以尝试在Pac_Delay属性窗口中更改输入编号? 该块似乎支持两种输入。 是否可以尝试在Pac_Delay属性上配置两个输入和两个输出?

    如果问题仍然存在,最佳选择是使用您提到的"控制软件"。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,
    我将Pac_Delay更改为两个输入,它将混合L/R信号,而不是用于立体声应用,将尝试CS。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    我正在尝试下面的PPS配置,但当我播放R声道音乐时,为什么我能听到L声道的正弦音? 谢谢!