This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:如何在高采样率域中将此设备配置为低音炮?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M, PCM5242, TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/604782/tas5756m-how-to-configure-this-device-for-subwoofer-in-high-sampling-rate-domain

部件号:TAS5756M
主题中讨论的其他部件: PCM5242TAS5782M

尊敬的先生:

我想在高采样率域(96kHz和更高)中使用此设备以支持高分辨率

对于低音扬声器和高音扬声器,可配置为Hybrid5或7。 但是,由于支持的采样率,低音炮无法配置为Hybrid4。

是否有解决方案? 它倾向于设置一些寄存器以达到这一要求。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    Andy正在检查此问题,应该很快发布。

    最佳,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,9.2 .3.2 部分提供了一个高级配置,称为高级2.1 系统...这需要两个TAS5756M设备,但应该能够支持您的需要。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否告诉我使用哪种HybridFlows来选择"Advanced 2.1 System"(高级液压系统)?
    我找不到任何HybridFlow组合来支持高采样率域,例如96kHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否详细描述一下您的系统?

    如果您使用的是2.1 系统,HybridFlow 5在立体声和单声道扬声器上支持高达192 kHz的采样率,HybridFlow 7支持高达96 kHz的采样率。

    谢谢!

    此致,

    徐耀华

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roy,

    感谢您的快速回复。

    可以为立体声频道设置HybridFlow5或7。 但是如何为低音炮配置TAS5756?

    此外,我还想使用立体声的PBE和DBE功能。

    此致,

    Koji Maeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koji:

    请参阅以下快照:(可在应用手册"使用TAS5754/6M和PCM5242 HybridFlow处理器"中找到)

    来自第一台设备的SDOUT用作第二台设备的输入。 此处的通道C代表低音炮。

    但是,我们较高的采样率选项现在不支持PBE和DBE。

    您可能想要了解我们的新款设备TAS5782M。 以下快照是2.0 和1.0 模式中支持的功能。

    谢谢!

    此致,

    徐耀华

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roy,

    感谢您的支持。

    我可以下载TAS5782M数据表,但在其中找不到上述选择音频模式支持表。 您能与我分享吗?

    作为第二台设备,TAS5782M也许可以解决高采样率输入问题。

    但我认为TAS5756M作为第一个器件无法同时支持高采样率输入和PBE/DBE功能。 你怎么看?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 您是否请求并下载了Pure Path Console的TAS5782 GUI插件? 如果没有,请发送您的电子邮件地址,我会将其发送给您。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这些图片是从PPC3 GUI捕获的,因此请将您的电子邮件地址发送给Jeff,以便他批准您访问该地址。

    对,对于TAS5756M,更高的采样率流程现在不支持PBE和DBE。

    谢谢你。

    此致,
    徐耀华
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff和Roy,您好!

    感谢您的友好回复。 我现在只要求PPC,了解TAS5756M不支持高采样率工艺流程中的PBE和DBE。 如果您有任何其他设备以较高的采样率支持PBE和DBE,请告诉我。

    谢谢!