Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1, TAS6422-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS6424-Q1 主题中讨论的其他部件: TAS6422-Q1
你好
客户希望针对2018财年的候选车型评估TAS6424-Q1或TAS6422-Q1。
请告知。
Q1 96kHz输入
我可以在PPC3中以FS=48kHz的频率运行TAS6424-Q1EVM。
请告诉我如何在PPC3中输入96KHz (光学)。
在EVM用户指南中,SLOU453表示: “如果采样频率大于48 kHz,请从“Input FS”下拉列表中选择96 kHz。”。
“输入FS”按钮在哪里?
Q2体积组
TAS6424-Q1 (也是TAS6422-Q1)中的卷无法拼合?
PPC3中似乎没有组功能。
此致