This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:PPC3中的96kHz光学输入

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1, TAS6422-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/613882/tas6424-q1-96khz-optical-input-in-ppc3

部件号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他部件: TAS6422-Q1

你好

客户希望针对2018财年的候选车型评估TAS6424-Q1或TAS6422-Q1。

请告知。

 

Q1 96kHz输入

我可以在PPC3中以FS=48kHz的频率运行TAS6424-Q1EVM。

请告诉我如何在PPC3中输入96KHz (光学)。

在EVM用户指南中,SLOU453表示: “如果采样频率大于48 kHz,请从“Input FS”下拉列表中选择96 kHz。”。

“输入FS”按钮在哪里?

Q2体积组

TAS6424-Q1 (也是TAS6422-Q1)中的卷无法拼合?

PPC3中似乎没有组功能。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shibatani-san您好! Tuan可以帮助您解决这个问题。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kanji,

    1. 96kHz FS尚未实施。  我们计划在下一个PPC3发行版中实施此功能。  您可以使用I2C命令覆盖FS。  单击PPC3窗口底部的I2C按钮,将弹出I2C窗口。  选择I/O并写入"w 54 03 84"。  这会将设备设置为接收96kHz。

    2. 在当前PPC3中尚未实现卷组功能。  我们计划在下一个PPC3发行版中实施此功能。

    巴西,

    图安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kanji-san! 如果您的问题得到了解答,请告知我们。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jeff-San,Tuan-San

    感谢您的快速回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常欢迎您!