This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:最大输出功率

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/605914/tas5760m-maximum-output-power

部件号:TAS5760M

大家好,

我有以下问题。

1.客户 使用2kHz采样率,扬声器8欧姆和THD+N 15 % 时,TAS5760是否支持15W?  (不要在意PBTL,BTL)

请参阅以下详细的系统要求以使用TAS5760。  


 PVDD?

正常       工作电压范围:9V~ 16V

-       标准测试电压:14V (适用于12V汽车系统)


 最大RMS功率?

-       扬声器RMS功率为10W,4欧姆。

-       放大器RMS功率在4欧姆,THD+N 10 % 时应超过20W。

但       附加的特殊要求是15W,THD 15 % 的8欧姆用于放大器输出。

-       电流容量应超过7A。

 

THD+N @ 1W正弦?

-       THD+N应低于0.1 % (1W时),1kHz正弦值。

 

THD+N @最大RMS功率?

-       放大器RMS功率在4欧姆,THD+N 10 % 时应超过20W。

-       当扬声器阻抗为8欧姆时,在THD 15 % 时放大器的持续功率要求为15W。

 

频率响应?

-       信号带宽为20 ~ 6000Hz

 

怠速噪音?

没有       具体的要求。

       -SNR :最小90dB

 

热预算?

-       取决于放大器特性。 不需要热预算。

 

阻抗要求。

       -处理阻抗范围:应确保4~8 Ω,4 Ω 阻抗。

2.对于BTL模式,

  • 当PVDD= 12V,Rspk = 4欧姆,THD+N = 10 % 时,什么是电源?

  • 当PVDD= 12V,Rspk = 8欧姆,THD+N = 10 % 时,什么是电源?

  • 当PVDD= 12V,Rspk = 8欧姆,THD+N = 15 % 时,什么是电源?

 

  • 当PVDD= 15V,Rspk = 4欧姆,THD+N = 10 % 时,什么是电源?

  • 当PVDD= 15V,Rspk = 8欧姆,THD+N = 10 % 时,什么是电源?

  • 当PVDD= 15V,Rspk = 8欧姆,THD+N = 15 % 时,什么是电源?

3.对于PBTL模式,

  • 当PVDD= 12V,Rspk = 4欧姆,THD+N = 10 % 时,什么是电源?

  • 当PVDD= 12V,Rspk = 8欧姆,THD+N = 10 % 时,什么是电源?

  • 当PVDD= 12V,Rspk = 8欧姆,THD+N = 15 % 时,什么是电源?

 

  • 当PVDD= 15V,Rspk = 4欧姆,THD+N = 10 % 时,什么是电源?

  • 当PVDD= 15V,Rspk = 8欧姆,THD+N = 10 % 时,什么是电源?

  • 当PVDD= 15V,Rspk = 8欧姆,THD+N = 15 % 时,什么是电源?


如果您有任何疑问,请随时告知我。

Anthony Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kim:

    当您提到"当客户使用2kHz采样率时",您的实际意思是32kHz吗?

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    抱歉我的错误类型。 是的,你是对的。

    客户正在使用TAS5760,并且还想检查其它情况。

    您能否比其他人更快地回复第一个答案?

    谢谢

    巴西

    Anthony Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony:

    关于您的第一个问题,TAS5760M可以满足以下条件:PVDD = 15V,模拟增益= 24 dB以及左右信道的数字增益= 0 dB。

    请参阅随附的快照。

    谢谢!

    此致,

    徐耀华

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roy,

    感谢您的大力支持。 我想确定采样率(12kHz),扬声器(8ohm)和THD+N (15 %)等值是否包含在您的测试条件中,因为我看不到这些条件。 请再次确认。

    其中一个OEM向我们的客户请求这些条件,如果TAS5760满足该条件,则他们也愿意将其用于其他 OEM。

    如果您有任何疑问,请随时告知我。

    谢谢

    巴西
    Anthony Kim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony:

    是的,我测试了8欧姆负载。 有关采样率和THD+N,请参阅以下快照

    谢谢你。

    此致,

    徐耀华

    德州仪器(TI)