This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720L:音频放大器实施- OCE和DCE错误

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5720L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/602529/tas5720l-audio-amplifier-implementation---oce-and-dce-errors

部件号:TAS5720L

您好,

我们尝试实施音频放大器TAS5720L,但我们遇到了问题-我们遇到了错误:OCE和DCE。 我们调查了该问题,但无法找到原因。 应该注意到一些症状(我猜是):

1.即使我们将"0"样片发送到I2S线,我们也能听到扬声器发出的一些噪音。

2.当我们断开扬声器连接时,会出现DCE错误(从ERROR_STATUS寄存器读取)。

3.连接扬声器时出现OCE错误(从ERROR_STATUS寄存器读取)。

4.当我们将输出信号(扬声器)的振幅降低到300mV时,OCE错误消失。 我们通过使用volume_control寄存器设置来实现。 这样您就可以听到声音,尽管声音很吵。 尽管输出电平如此低,设备仍会获得高温。

工作条件:

- PVDD = 9.3V;

- DVDD = 3.4V;

- R = 8欧姆;

-默认寄存器值,但volume_control除外(由于OCE错误而减少);

- PCB项目取自数据表(连接到地面的散热垫)。

- RLCLK = 48kHz;

- BCLK = 3072kHz;

- MCLK = 1.2288万kHz;

-HPF已打开;

我们使用示波器检查信号SDIN,RLCLK,BCLK,MCLK,输出(扬声器)。 一切似乎都很好。 唯一的问题是降级的输出信号(随附示波器图片-使用16kHz低通滤波器-输出应为矩形信号)。

请问您有什么问题吗? 我们应该如何寻找问题的原因和解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jan,

    要确认所示波形是在扬声器上使用方波作为输入? 波形期间是否发生故障,如果发生故障,在哪一点发生。 如果不能,请在OCE和DCE故障期间提供放大器输出和扬声器的波形。 这将帮助我更好地了解正在发生的事情。 如果您还能在上提供注册配置供我查看,也可以查看一下。

    此致,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    感谢您的回复。
    是的,正确-我们在输入时使用了方波。 当我们增加音量控制时,会发生OCR故障。 OCE,DCE和配置注册期间的波形-我将在周末之后提供-我们在星期四度假,今天是"银行假日"。

    此致,
    一月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jan,

    我只是想重新了解一下。 您是否能够解决您的问题?

    最佳,

    Alex