This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:TLV320AIC3268耳机输出失真

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/604262/tlv320aic3268-tlv320aic3268-headphones-output-distortion

部件号:TLV320AIC3268

您好,先生:

我们在CodecControl的示例配置中发现耳机失真。 在48kHz和44.1kHz I2S的情况下,可播放1kHz测试音的第2和第3次谐波,以及具有10kHz测试音的完全失真信号。 您是否建议如何配置耳机输出,使其在20Hz至20kHz之间始终不失真?

CC配置:


1kHz测试音:


1kHz FFT:


10kHz测试音:


10kHz FFT


耳机播放示例:

#######################################
#耳机播放
# AVdd = 1.8V,DVdd = 1.8V,MCLK = 12.288MHz
# PLL已禁用,DOSR = 128,PRB_P1
#与WCLK和BCLK一起用作设备输入的主要I2S接口
#######################################



###################################
#软件重置
###################################
#
W 30 00 00 00
W 30 7F 00
W 30 01 01
#
###################################



###################################
#时钟配置
###################################
#
#选择MCLK用于编解码器时钟输入,绕过PLL
W 30 04 00
#
# NDAC = 1,MDAC = 2
W 30 0B 81
W 30 0C 82.
#
# DOSR = 128
W 30 0D 00
W 30 0E 80
#
##################################



##################################
#初始化编解码器
##################################
#
#选择第1页
W 30 00 01
#
#禁用AVDD和DVDD之间的弱连接
W 30 01 00
#
#将REF充电时间设置为40 ms
W 30 7A 01
#
################################



##################################
# ASI #1配置
##################################
#
#选择第4页
W 30 00 04
#
#设置ASI#16位,I2S模式
W 30 01 00
W 30 0A 00
#
######################################




######################################
#信号处理
######################################
#
#选择第0页
W 30 00 00 00
#
#将DAC PRB模式设置为PRB_P1
W 30 3C 01
#
################################



###########################################
# DAC配置
###########################################
#
#选择第1页
W 30 00 01
#
#将DAC PTM模式设置为PTM_P3
W 30 03 00
W 30 04 00
#
#耳机处于地面中心模式,HPL增益= 0 dB
W 30 1F 80
#
# HPR以具有独立增益,设置为0 dB
W 30 20 00
#
#带分频器的振荡器时钟的充油泵运行= 4
W 30 21 28.
#
#充电泵,用于在地面居中模式下打开耳机电源
W 30 23 10.
#
# Enable DAC to HPL/HPR and power up HPL/HPR (启用DAC至HPL/HPR并打开HPL/HPR电源)
W 30 1B 33
#
#选择第0页
W 30 00 00 00
#
#加电DAC_L和DAC_R
W 30 3F C0
#
#取消DAC数字音量控制的静音
宽30 40 00
#
###########################################


谢谢,此致,

陈耀恩
2017年20月06日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne,

    建议使用TLV320AIC3268的.txt配置文件:

    e2e.ti.com/.../slac654a-_2800_10_2900_.zip</s>2900

    请使用1.0 .txt文件。 它配置耳机播放。 我在EVM上对其进行了测试,结果很好。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Luis,非常感谢。 失真更好,但我看到左通道和右通道之间的相移。 请您检查一下吗? 非常感谢...Wayne Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩,

    我在评估模块上测试了脚本,它工作正常。 左侧和右侧通道处于相位。 您能否验证您的I2S数据是否未延迟或处于不同阶段?

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.