This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392EVM-PDK:读/写值的问题

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4392EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/604215/src4392evm-pdk-issue-with-read-write-values

部件号:SRC4392EVM-PDK

早上好

我已经开始用简单的指令来证明src4392EVM-PDK。 然后我试着读我写的内容。 但是我看到位都是零。 为什么会发生这种情况?

例如:  

谢谢,此致

Alberto de la Peña ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alberto,

    这种行为似乎很奇怪,您是否尝试过读取不同的寄存器? 读/写过程应该没有问题。  

    我已经订购了一个EVM,因此我可以重现此问题,但距离到达还有几天时间。 请使用不同的寄存器尝试相同的过程。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好

    我已在其他寄存器中证明了写和读,没有问题。 只有在第0页中的寄存器01出现该问题。

    另一个问题是,当我读取一个寄存器时,值是正确的,但如果我在一个指令中读取多个寄存器,则值是正确的

    在其他寄存器中复制。 如果我逐个读取寄存器,则这些值为rigth。 我附上一个捕获信息以澄清此问题。

    此致

    Alberto de la Peña ó n