This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:VOUTx上的PCM1681二阶滤波器电路

Guru**** 2924110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/604015/pcm1681-pcm1681-second-order-filter-circuit-on-voutx

部件号:PCM1681

大家好,

我想知道如何计算VOUTx上二阶滤波器电路的分量参数? 您能否分享任何与此相关的文档/材料?

 

 

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fery,

    该滤波器基本上是二级 低通滤波器,偏置为Vcom级别,用于 提供足够的带外噪声抑制。 使用WEBENCHRegistered过滤器设计器等工具可以轻松设计此过滤器。 Vcom输出使用电压随动件进行缓冲,以进行偏压。 我们建议遵循设备数据表中的建议值。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师