This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频运算放大器选择

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2012D2, TPA6017A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/603349/audio-op-amp-sel

主题中讨论的其他部件:TPA2012D2TPA6017A2

大家好,

客户想要选择音频放大器。 所需经费如下:

1通道模拟输入。 2通道输出。

一个输出通道连接到扬声器。 另一个输出通道连接到FM 发射器模块。

此时,只有一个输出通道要启用。  

即音频信号由扬声器或  FM 发射器模块输出

扬声器为1W/8ohm或2W/4ohm

您是否会推荐合适的音频放大器?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    我有几个问题要问您,FM发射器模块有哪种类型的数字或模拟输入? 您能否向我们提供有关您的应用程序的更多详细信息,如原理图或方框图?
    为了向您推荐最佳选择,我需要更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    FM发射器模块具有模拟输入。 结构图位于附件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michey:

    您可以看看TPA2012D2是立体声D类音频放大器,TPA6017A2是立体声AB类音频放大器。 两种设备均符合要求的条件。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    感谢你的帮助。 但客户要求一次只能启用一个输出通道。

    TPA2012D2和TPA6017A2没有此函数,对吧?

    如何实现此功能,即一次只能启用一个输出通道? 使用1:2开关连接

    音频放大器的输入通道? 或者使用 2:1开关连接音频放大器的输出通道? 如果这可以实现功能,

    请推荐合适的开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    TPA2012D2为每个通道提供独立的关闭控制。 您可以使用此功能在不同时刻启用每个频道。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师