This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136D2:要求TPA3136输入滤波器设计

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/610415/tpa3136d2-asking-for-the-tpa3136-input-filter-design

部件号:TPA3136D2

大家好,
客户希望使用TPA3136。 他们希望为F0=600Hz扬声器设计高通滤波器。
如果由于DSP无法设置数字均衡器,他们想要在620Hz设置-3dB,您能否告诉我们如何设计无源RC值?

EVM输入仅放置一个交流脱耦合盖。

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好SHH! 感谢您的提问。 肖恩可以帮助您完成此操作。 为了帮助他,系统的输入功率是多少,他们尝试驱动的扬声器的负载水平是多少? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!
    它是4欧姆/2W扬声器。
    请建议在此情况下使用620 Hz时的输入RC滤波器-3dB。

    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    感谢您提供信息。 您似乎正在使用TPA3136D2驱动高音扬声器。 通常,我们在音频放大器的输出上添加一个串联的电容器和扬声器,如下图所示。 左边的符号+/-表示音频放大器的差分输出,而右边的是扬声器的差分输出。

       

    电容器C1和扬声器的电阻决定了HPF的交叉频率。 F= 0.159 /(C1*R)。 F是交叉频率;C1是串行电容器,R是扬声器的阻抗。  然后计算出的电容约为64uF。 我们可以选择一个电容接近此电容的电容器。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好SHH! 这是否解决了您的问题? 谢谢,Jeff