This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:96kHz/192Khz下的I2S采样速率将导致低频响应输出低于-0.5dB

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/608052/tlv320aic3204-i2s-samples-rate-at-96khz-192khz-will-cause-the-low-frequency-response-output-below--0-5db

部件号:TLV320AIC3204

大家好,

客户反馈说,当他们在96kHz或192Khz采样率下测试AIC3204时,他们发现 低频范围的频率响应输出 低于-0.5dB,但是48kHz不会出现此问题。

随附测试报告和测试环境设置,请帮助查看报告并建议是否需要考虑任何问题。 谢谢。

此致,

亚瑟


 


 

e2e.ti.com/.../Audio-96k-192k-fail.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Arthur,

    您是否具有96K和192K的寄存器配置? 这些频率需要不同的处理块和其他条件才能正常工作。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AIC3204_5F00_cfg.txtHiLuis,

    附件是客户配置寄存器设置,请帮助检查是否有任何错误或问题。 谢谢。

    此致,

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Arthur,

    感谢您对寄存器进行配置。

    OSR值似乎配置为128。 使用过滤器C时,强烈建议使用32的OSR值。 这样可以在高采样率下获得良好的结果。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    附件是客户修改的寄存器设置,客户将寄存器0x0E从0x80修改为0x20后,测试结果显示如下图所示。

    它看起来低频没有改善,但高频变得更糟。

    如有任何意见,请提供帮助。 谢谢。

    此致,

    亚瑟

    e2e.ti.com/.../8105.AIC3204_5F00_cfg.txt</s>3204

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur,

    客户是否还修改了NDAC和MDAC值? 如果修改了OSR,则必须修改N/MDAC分隔器,以获得正确的采样率。 此外,我还建议在模拟输出上添加低通滤波器。 我们建议添加1kohm和4.7nF低通滤波器,以消除测量噪声。

    最后,客户是否对不同的处理模块有不同的结果?

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Luis:

    我们是这个问题的客户,它在低频时仍然失败,我们用192k采样率修改了N/MDAC除法器值。 在低频和高频故障时仍出现故障,结果如下所示。

    它还具有1k ohm和4.7uF低通滤波器输出,您以前测试过这个解决方案吗? 在我们问您之前,它越来越失败。

    您是否有任何测试96k或192k成功的解决方案,请告诉我们。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../AIC3204_5F00_cfg_5F00_192k.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hong,

    关于低频电平,您能否降低输出电容? 输出电容生成高通滤波器,可降低低频电平。 如果电容器减小,高频极将会移动,并且会增加低频含量。

    此外,您是否可以尝试使用不同的处理块? 是否可以使用PRB_P17或PRB_P19尝试?

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    我们尝试PRB_P17和PRB_P19过程,它在PRB_P17低频下非常有用,请参见下文

    但PRB_P19与PRB_P18相同,在使用之前,请参阅下文

    我们还测试了大量的滤波器组合,在输出时的电阻,它不能在高频响应上工作。 您是否有可以修复它的寄存器配置? 还是硬件解决方案?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hong,

    这可能与PLL和时钟分频器设置有关。 那么,您可以尝试以下操作吗?  

    -建议将NDAC配置为尽可能大。 是否可以尝试使用不同的NDAC和MDAC值? (例如,NDAC =4,MDAC =2或NDAC =2,MDAC =4,等等)。

    如果问题仍然存在,您是否可以尝试使用PLL获取采样率? 请记住,必须遵循应用注释的PLL条件( http://www.ti.com/lit/ml/slaa557/slaa557.pdf#page=77 )。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.