大家好,
客户反馈说,当他们在96kHz或192Khz采样率下测试AIC3204时,他们发现 低频范围的频率响应输出 低于-0.5dB,但是48kHz不会出现此问题。
随附测试报告和测试环境设置,请帮助查看报告并建议是否需要考虑任何问题。 谢谢。
此致,
亚瑟
e2e.ti.com/.../Audio-96k-192k-fail.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
客户反馈说,当他们在96kHz或192Khz采样率下测试AIC3204时,他们发现 低频范围的频率响应输出 低于-0.5dB,但是48kHz不会出现此问题。
随附测试报告和测试环境设置,请帮助查看报告并建议是否需要考虑任何问题。 谢谢。
此致,
亚瑟
e2e.ti.com/.../Audio-96k-192k-fail.pdf
e2e.ti.com/.../AIC3204_5F00_cfg.txtHiLuis,
附件是客户配置寄存器设置,请帮助检查是否有任何错误或问题。 谢谢。
此致,
亚瑟
您好,Luis,
附件是客户修改的寄存器设置,客户将寄存器0x0E从0x80修改为0x20后,测试结果显示如下图所示。
它看起来低频没有改善,但高频变得更糟。
如有任何意见,请提供帮助。 谢谢。
此致,
亚瑟
e2e.ti.com/.../8105.AIC3204_5F00_cfg.txt</s>3204
尊敬的Luis:
我们是这个问题的客户,它在低频时仍然失败,我们用192k采样率修改了N/MDAC除法器值。 在低频和高频故障时仍出现故障,结果如下所示。
它还具有1k ohm和4.7uF低通滤波器输出,您以前测试过这个解决方案吗? 在我们问您之前,它越来越失败。
您是否有任何测试96k或192k成功的解决方案,请告诉我们。
谢谢。
您好,Hong,
这可能与PLL和时钟分频器设置有关。 那么,您可以尝试以下操作吗?
-建议将NDAC配置为尽可能大。 是否可以尝试使用不同的NDAC和MDAC值? (例如,NDAC =4,MDAC =2或NDAC =2,MDAC =4,等等)。
如果问题仍然存在,您是否可以尝试使用PLL获取采样率? 请记住,必须遵循应用注释的PLL条件( http://www.ti.com/lit/ml/slaa557/slaa557.pdf#page=77 )。
此致,
Luis Fernando Rodríguez ñ o S.