This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559:估计的扬声器温度过高

Guru**** 2347040 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2559, TAS5766M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/602482/tas2559-estimated-speaker-temperature-too-high

部件号:TAS2559
主题中讨论的其他部件: TAS5766M

你(们)好

我正在尝试使用带全频扬声器的TAS2559 EVM。

(4欧姆,5W,直径42毫米)

i使用学习板(而非学习板2)测量扬声器参数。

在TAS2559应用程序中,我手动输入了扬声器参数值。

(TAS2559应用程序无法打开/导入学习板ppc3文件。)

在调谐和音频处理时,

估计温度(TV)在验证窗口中显示超过300度。

奇怪的是,线圈温度如此之高。

我认为从学习板测量的扬声器参数可用于TAS2559。

是否可以使用从学习板(而非学习板2)测量的扬声器参数?

或者下表中是否有异常参数?

学习板中的扬声器参数

驱动程序
关于 欧姆 3.42
SD 平方厘米 8.55
驾驶员型号- Thiel Small
FS Hz 168.
质量 0.468
QMS 3.89
VAS 0.0398
QES 0.532
驾驶员模式-物理(伦隆)
BL TM 3.97
CMS 毫米/牛 0.387
彩信 G 2.32
RMS NS/m 0.629
电感模型
LE mh 0.288
L2 mh 0.112
Ke 0.336
温度
RTV K/W 12.3
CTV J/K 1.25
RTM K/W 6.61
特许公司 J/K 33.
RTVA K/W 2510.
温度系数 1/K 0.0033

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mooncheol,

    如您所述,TAS2559不允许您将LB1结果直接导入应用程序,因此手动输入这些结果应该可以正常工作。 但我们通常建议使用LB2,以避免传输数据时出现任何错误。
    另一方面,您可以向我们提供TAS2559 ppc3文件以进行查看。
    我有一个问题,您使用的是哪种扬声器?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Jos é Luis。

    感谢您的支持。

    我尝试了(仅限扬声器单元)和(单元+被动散热器)类型,

    但两者都显示相同的高温。

    以上扬声器参数仅适用于扬声器单元(闭合盒)。

    附加的TAS2559 ppc3文件仅适用于扬声器装置。

    e2e.ti.com/.../tas2559_5F00_unitOnly.zip

    祝您一切顺利,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mooncheol,

    正如我在另一个螺纹中提到的那样,TAS2559还不支持被动散热器。
    数据是在扬声器还是被动散热器上采集的? 此外,我们注意到财政司司长的发言很低,他是否在一个封闭的盒子里?
    我们将审查该文件,并将很快向您提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jos é Luis。

    该数据仅在没有外壳的情况下在装置(驱动器)上采集。

    有关更多信息,请附加学习板ppc3文件。
    lb_unitonly.ppc3:仅限单元(驱动程序)
    lb_port.ppc3:带端口的框

    此致,

    e2e.ti.com/.../lb_5F00_unitOnly_5F00_port.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mooncheol,

    TAS2559仅支持封闭盒中的扬声器,您应该在这种情况下进行测量。 此外,您必须考虑您的应用程序无法在TAS2559中工作。 另一方面,我需要更多有关客户姓名,业务 机会等的信息

    请告诉我您的想法。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jos é Luis。

    我分别使用学习板测量驱动器参数和移植箱参数。
    两种情况都显示相同的高温。

    我后来才知道TAS2559还不支持带孔箱或无源散热器类型。

    低频响应在 封闭式箱型和端口/被动式散热器型之间有所不同,
    因此,我担心TAS2559不适合我们的申请。

    SmartAmp是否有其他产品支持端口或无源散热器类型?
    TAS5766M对于5W BT扬声器似乎功率过高。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jos é Luis。

    TAS5766M似乎更强大,但价格更高。
    因此,TAS2559仍在考虑之中。

    如果要使用TAS2559,则将使用EQ滤波器调整低频响应。
    但高温问题仍然存在。
    TAS2559似乎降低了热保护的增益。

    无论是驱动程序还是移植箱,
    在我看来,显示的线圈温度升高太高是不正常的。

    是否有机会处理此问题?

    仅供参考:
    在使用学习板的热表征过程中,
    20kHz音不会加热扬声器(驱动器)。
    因此,必须降低激励频率500Hz。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Moonchel,

    正如我所说的那样,您应该在正确的条件下进行测量,以便获得正确的数据。我提到您是因为您写的测量是在没有外壳的情况下进行的。
    您认为TAS5766M可以与被动散热器或带孔箱配合使用是正确的。 为了避免应用程序出现问题,我建议您使用此设备。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师