This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC23B:TLV320AIC23B Din波形已接线

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC23B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/611118/tlv320aic23b-tlv320aic23b-din-waveform-is-wired

部件号:TLV320AIC23B

大家好,

我的客户 现在正在使用TLV320AIC23B。 Din波形接线。 但声音似乎还可以。 请您帮助我检查一下是否正常,为什么波形会如此? 谢谢。 (绿色为Din,黄色为LRCIN)

巴西

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    您能否提供任何示意图和寄存器配置? 此外,您是否知道是否仅使用一个信道? 当DIN有无效数据时,它将被置于高阻抗状态。 因此,这可能是客户在DIN销上得到的。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    谢谢你。 DIN直接连接,不带电容器(与数据表类似,它们不共享原理图)寄存器配置如下:

    地址 0x0 值 为 0x1f
    地址 0x1 值 为 0x1f
    地址 0x2 值 为 0x7f
    地址 0x3 值 为 0x79
    地址 0x4 值 为 0x11
    地址 0x5 值 为 0x6
    地址 0x6 值 为 0x2
    地址 0x7 值 为 0x42
    地址 0x9 值 为 0x1

    谢谢

    巴西

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    我在您的注册设置中找不到任何要修改的内容。 因此,DIN波形应该没有任何问题。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.