This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/tlv320aic3104:如何配置以在HPROUT/HPLOUT上进行输出?

Guru**** 2557740 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/611795/linux-tlv320aic3104-how-to-configure-to-make-output-on-hprout-hplout

部件号:TLV320AIC3104

工具/软件:Linux

嗨,我是编解码器新手,遇到了问题。  

我在自定义Cape上使用BeagleBone black,tlv320aic3104。

我使用MCLK,BCLK,WCLK,DIN针脚来发出声音。

(我正在使用SDK,03.03 00.05)  

我启用了BeagleBone BLACK上的振荡器(我使用GPIO1_27启用它),使24.576 MHz时钟达到MCLK。

我使用设备树文件来配置硬件。

我使用扬声器测试命令对其进行测试。

我可以看到MCLK (3),BLCK (4),WCLK (2),DIN (1)输出。见下图。

但是,我听不到连接到HPLOUT/HPROUT的扬声器发出的任何声音。  

下面是HPLOUT/HPROUT。  

我唯一能看到的是电压几乎没有增加(当我使用'peaker-test'命令时)  

我正在等待建议。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,崔,

    请问您能否提供时钟频率值(MCLK,BCLK,WCLK)? 此外,您能否提供TLV320AIC3104的整个寄存器配置? 了解根本原因将很有用。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.