主题: TLV320AIC3104中讨论的其它部件
你好
我们的汽车主机单元工作项目一直与CarPlay开发有关。 我们需要一个具有即用型SDK的Eazy-to开发/完全可编程的设备,以实现MFi附件接口规范的CarPlay要求的回波抵消/背景噪声抑制。 所需部件应为具有内置DSP的编解码器。 DSP应该更好地具有相对SDK/库。 我们最终找到 TLV320AIC3254-Q1,但我们不确定列出的开发工具PurePath能否满足我们的设计目的。 是否有人推荐我们AEC-Q100合格设备或告诉我们有关PurePath的更多信息? 所选设备是否是正确的选择? 由于路线图上剩余的时间较短(我们预计在7月完成项目,在2018年第1季度批量生产)。 我们需要有用的建议和即时支持。 我们的基本要求如下:
至少3行
2,1 ~至少2条线路输出
3.内置DSP
4.支持PCM接口
5. I2C控制
6.支持语音库/SDK
7. 数字数据路径8K/16K,高于可配置采样率
LRCK支持高达8K ~ 48kHz
MCLK可以设置为 从12.288MHz到更宽的范围
支持3.072MHz 至256KHz的比特时钟
8.文字长度支持最多32位以上
谢谢。