This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254-Q1:TLV320AIC3254-Q1是否是CarPlay音频路由和放大器,回波抵消/背景噪声抑制使用的正确部件?

Guru**** 2343770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254-Q1, TLV320AIC3104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/602836/tlv320aic3254-q1-is-tlv320aic3254-q1-a-right-part-for-carplay-audio-routing-echo-cancellation-background-noise-suppression-use

部件号:TLV320AIC3254-Q1
主题: TLV320AIC3104中讨论的其它部件

你好

我们的汽车主机单元工作项目一直与CarPlay开发有关。 我们需要一个具有即用型SDK的Eazy-to开发/完全可编程的设备,以实现MFi附件接口规范的CarPlay要求的回波抵消/背景噪声抑制。 所需部件应为具有内置DSP的编解码器。 DSP应该更好地具有相对SDK/库。 我们最终找到 TLV320AIC3254-Q1,但我们不确定列出的开发工具PurePath能否满足我们的设计目的。 是否有人推荐我们AEC-Q100合格设备或告诉我们有关PurePath的更多信息? 所选设备是否是正确的选择? 由于路线图上剩余的时间较短(我们预计在7月完成项目,在2018年第1季度批量生产)。 我们需要有用的建议和即时支持。 我们的基本要求如下:

至少3行

2,1 ~至少2条线路输出

3.内置DSP

4.支持PCM接口

5. I2C控制

6.支持语音库/SDK

7. 数字数据路径8K/16K,高于可配置采样率

   LRCK支持高达8K ~ 48kHz

   MCLK可以设置为 从12.288MHz到更宽的范围

   支持3.072MHz 至256KHz的比特时钟

8.文字长度支持最多32位以上

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bright,

    我们的音频编解码器没有足够的功能来处理AEC算法(有关详细信息,请参阅以下文章: e2e.ti.com/.../2521.minidsp-echo-cancellation-aec )。

    因此,如文章中所述,您需要外部DSP和音频编解码器,例如TLV320AIC3104。 TLV320AIC3104支持除DSP内置外的所有要求。 它是经济高效的音频编解码器。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Luis

    从您提供的URL读取无符合AEC-Q100标准的部件。 列表中的独立DSP包含C64x+/C674x/C55x不是汽车推荐器件。 您能否推荐真正为汽车用途设计的DSP?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bright,

    我建议您联系我们的DSP论坛。 他们在这些设备上有更多的经验,可以提供有关此方面的更多详细信息。

    e2e.ti.com/.../
    e2e.ti.com/.../

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯

    感谢您的建议。 您的意见对我们非常重要,尤其是在这个紧急阶段。