This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.945万:询问LM4.945万电源顺序建议

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/607981/lm49450-asking-for-the-lm49450-power-sequence-recommendation

部件号:LM4.945万

大家好,
客户使用LM4.945万。 他们发现交流电源打开/关闭时耳机上有杂音。
您是否具有LM4.945万的推荐电源顺序?

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    此设备数据表中未指定电源顺序。 您遵循的顺序是什么?
    CH2耳机电源电压? 您是否尝试执行不同的开机顺序? 也许稍后启用耳机电源电压。
    关闭设备电源时,耳机驱动程序是否已静音?

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:
    此项目已移交给我。 所以客户告诉我,他们不会对爆音进行任何功率顺序控制。
    那么,您能为他们提供建议的电源顺序吗?


    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,

    由于设备资料上没有指定的电源顺序,而且我没有可供测试的主板,所以我只能给出建议。
    您可以稍后尝试加电+2.5V,也许在加电序列结束时加电。
    关于断电,您可以先尝试使用reg 0x00 bit 2=1将设备静音,然后继续执行断电顺序。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器