Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104
主题:TLV320AIC3104中讨论的其它部件
您好!
我有两个问题,希望你们能帮我解决。
我正在开发一个原型,以使eCalls能够由车辆制成。 我已经了解了德州仪器(TI)提供的各种eCall参考设计,并已将 TLV320AIC3104置零。 由于这只是一个原型,我尝试使用Stere+Cellular耳机,而不是分别为麦克风和扬声器推荐的两个音频插孔。
我找到了slaa454.pdf文档,其中建议使用以下连接。
除了320AIC3104数据表和 320AIC3104评估板数据表中提供的信息之外,我还使用了此参考。
这是我提出的最后一个示意图
我的第一个问题是,耳机插孔连接是否正确? 您是否发现有任何可能的问题?
第二个问题是 如何处理未使用的模拟输入 ? 是否可以保留它们,或者是否按照建议使用0.47uF电容器将它们接地? 如果是,则建议使用的包装尺寸是多少?
感谢您的帮助!