This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TLV320AIC3106-Q1:使用AIC3106,我可以测试单个调谐器

Guru**** 2348690 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/610197/ccs-tlv320aic3106-q1-i-can-t-sample-a-sin-tune-by-using-aic3106

部件号:TLV320AIC3106-Q1
主题中讨论的其他部件:OMAPL138TLV320AIC3106

工具/软件:Code Composer Studio

CPU:OMAPL138 使用DSP内核

编解码器:TMS320AIC3106

软件:CCSE 6.1

1、AIC3106采样频率为48kHz,我使用AD的信号发生器来提供16k输入信号,通过编解码器AD到OMAPL138的模拟电压,32位(实际16位)整数数据存储采样缓冲器,但CCS6。 1->Tool-> Graph out the data image is not sine,I do not understand this is why?(<->工具->绘制数据图像不是正弦,我不理解为什么会出现这种情况?) 请帮我解决

2、我想将收集的电压转换为32位整数数据,但是没有转换公式,我不知道我得到的电压是否正确,有一个公式?

3、我购买了TI官方网站OMAPL138开发板(我现在还没有收到),但我找不到TI的完整例程,即,要接管测试,可以使用此类产品,您可以提供下载路径?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    为了使用TLV320AIC3106采样信号,正确配置所有PLL和时钟设置非常重要。 您能否提供TLV320AIC3106寄存器配置和时钟值(MCLK,BCLK,WCLK)?

    谢谢你。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.