This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3206:此编解码器上存在用于连接麦克风的线路输入

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3206, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/609527/tlv320aic3206-line-inputs-present-on-this-codec-to-connect-my-microphones

部件号:TLV320AIC3206
主题: TLV320AIC3106中讨论的其它部件

你(们)好  

我设计 了基于TLV320AIC3206的声卡。 是否可以使用此编解码器上的线路输入来连接麦克风?

如果是,请建议寄存器设置,因为我无法在 TLV320AIC3206评估板上执行此操作。

此致,

Vijayendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vijayendra,

    请查看下面的脚本。 这是用于将麦克风连接到线路输入的示例配置:

    e2e.ti.com/.../Microphone_5F00_recording.txt

    请验证您的麦克风是否正确连接到编解码器输入。

    单端连接:

    差分配置:

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    感谢您的回复。 但是我真的很抱歉,我在提到部件号时犯了一个错误 。 实际上,我的编解码器是tlv320aic3106,我正在使用它的EVM。

    我请求您共享  tlv320aic3106的类似配置(即在差分模式下连接线控输入麦克风)。  

    还可以在 EVM上的tlv320aic3106上测试此配置吗?

    此致,

    Vijayendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vijayendra,

    没问题。

    TLV320AIC3106的麦克风连接相同。 但是,寄存器配置会因寄存器映射而更改。 您可以使用EVM GUI的其中一个典型配置脚本。 典型配置选项卡上有一个脚本,用于配置板载麦克风。 这样,板载麦克风就可以用于录音目的。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.