This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:重置紧急帮助

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/600980/tpa3255-reset-urgent-help

部件号:TPA3255
主题: TPA3251中讨论的其他部件

大家好,我开始在乐器放大器中使用TPA3255和3251,第一个原型PCB工作得很好,但我必须解决有关重置的一个重要问题: 我的问题是"在短峰值(吉他放大器中容易发生)情况下创建自动重置的最佳方法是什么,手动重置不能用于实时性能,因此请告诉我避免手动重置的最佳解决方案。 非常感谢,致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ugo,

    我们已经在EVM上实施了此功能,因此我建议您只复制我们的电路。 查看EVM原理图的第二页: http://www.ti.com/lit/df/slar129a/slar129a.pdf 自动重置控制电路位于左下方。 请注意,在我们的EVM上,您必须填充J13才能启用此功能。  

    基本上,您使用监控IC监控故障线路,并使用该线路触发复位。

    希望这能回答 您的问题!

    此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Dan,他给了我们最好的支持! 很高兴使用TI器件! 最后一个问题,然后我就可以了:我在PBTL模式下使用TPA3251和3255,我可以用盖子接通Input_B,还是我必须使用平衡方式? 非常感谢,此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ugo,

    TPA3251 (我认为TPA3255上的DC保护不允许这样做)可能是可行的,但我不确定您为什么要这样做。 如果您不在PBTL中驱动Input_B,将无法获得设备的全部功率。 为什么要用盖子将Input_B接地?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我跟着你,PBTL中的TPA3116又如何? 还是一样的? 如果I GND (带盖),INNR I将无法获得最大功率? 谢谢,顺祝商祺!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ugo,
    是的,正确。 如果接地时将输入端盖至INNR,则无法获得最大功率。
    此致,