This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3106D1:TPA3106和VREG的输入电平

Guru**** 2343600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/601186/tpa3106d1-input-level-for-tpa3106-and-vreg

部件号:TPA3106D1

您好:

我开始用TPA3106设计吉他放大器,我对此有一些疑问。

首先,TPA3106可以使用哪些输入信号电平...在"绝对最大额定值"中,它表示Inn和INP可以在[-0.3V至VREG + 0.5V]范围内。 这意味着我必须将我的吉他信号添加到一个小到0.3Vpp的输入缓冲区,这样它不会超过下限?

另一个问题是关于在TINA参考设计中的VREG..., 它连接到4V电源...但在数据表中,我了解到4V由TPA3106自身调节...在EVM原理图中,它直接与交流耦合接地...为什么在TINA参考设计中存在直流电源? 在仿真中,如果我从参考设计中移除该源,输出波会明显受到一些噪声的影响,并且输出电平会大量衰减:

但是,在EVM原理图中,VREG的4V电源缺失。

我该怎么办?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pablo:
    输入端有电容器,通用电压在VREG/2 (~1.9V)周围。 因此,输入引脚可接受的最大输入是Vp=1.9V,但请注意,在这种情况下,输出将被裁剪,并且可能会导致热保护。
    VREG接线端子(引脚10)是内部生成的4 V电源的输出,用于振荡器,前置放大器和增益控制电路。 它需要一个10-nF电容器,放置在靠近引脚的位置,以保持稳压器稳定。 它可用于控制GAIN0,GAIN1,MSTR/SLV和静音端子,但不应用于驱动外部电路。 请按照我们的EVM SCH&PCB布局进行设计。
    仿真模型并不是真正的一部分,它只是一个用于仿真行为的虚拟设备。 它不能用于SCH设计。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答,

    我当时使用EVM SCH&PCB进行设计...但我对仿真原理图感到困惑。

    我仍然对输入范围感到困惑... 我想在这个放大器上使用吉他,我不想剪切我的信号...那么我如何找到在输出剪辑之前可以使用的最大输入Vpp? 这样我就可以用前置放大器来添加我的吉他输出信号...

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我想我知道如何找到最大输入...
    如果我有最大增益(36dB),并且Vcc=24V,那么在输出达到Vcc之前,我可以有380mVp,因此,我可以有夹子。我对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pablo:

    是的,您的坚持是正确的。

    此致

    郑少文