This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116中的功率限制

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2, TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/600945/tpa3116d2-power-limit-in-tpa3116

部件号:TPA3116D2
主题中讨论的其他部件:TPA3128D2

第16页TPA3116数据表中的表3显示了功率限制示例。 我对此有三个问题:

1.如何理解:如果PLIMIT <4 x Vp,Vp = 4 x PLIMIT电压?

2.我认为PLIMIT电压= GVDD*(R到GND)/(R到GND + R到GVDD),是这样吗? 如果正确,当PVcc = 24V,PLIMIT = GVDD时,我认为R到GND为开,R到GVDD为短,但表中却显示了相反的情况,为什么?

3.你能给我计算输出电压的公式吗? 我无法理解它是如何工作的。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wiky:

    Shawn可以帮助您解决这些问题。 请稍后查看他的回复。

    最佳,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wiky:
    PLIMIT电路设置输出峰间电压的限值。 通过将占空比限制为固定的最大值来实现限制。 该限值可视为低于连接至PVCC的电源的"虚拟"电压轨。 "虚拟"导轨大约是PLIMIT引脚处电压的四倍。 因此,如果PLIMIT小于1/4*PVCC,则Vp=4*PLIMIT电压。 您对GVDD和PLIMIT的理解是正确的。 表中的"GND]和"PVCC"交换。 它们是打字错误,我们将修订TPA3116D2数据表。 在此之前,您可以参考TPA3128D2数据表以了解PLIMIT功能说明。 这两种设备的PLIMIT功能相同。 对此造成的不便,我们深表歉意。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    感谢您的详细回复。 我已获得您的积分。

    输出电压如何? 我无法从基准电压或PVCC计算确切值,您能否给我一个计算示例? 公式好得多。  

    廖威基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wiky:

    此表中的数据基于工作台测量而不是计算,但应接近计算结果。 下图显示PLIMIT的工作原理。

    公式Vp=4*PLIMIT是一个粗略的计算,但并不十分精确,因为此功能只是用来限制输出功率以保护 扬声器。 请注意,此表中的输出电压是RMS值。

    让我们以表中的第一行为例。 输入为1Vrms,增益为26dB,因此输出为20Vrms。 但限压=GVDD=6.9V,Vp约为27.6V,但PVCC仅为24V,则PLIMIT实际上不起作用。  因为输出在PLIMIT之前由电源裁剪。 输出信号的峰值接近24V,如果大于24V,则输出将被剪切为24V。 测得 的输出为17.9Vrms。

    对于第三排,PLIMIT电压约为6.9 (24+51)*24=3.23V。 并且4*PLIMIT=24V 12.92 ,因此在这种情况下3.23 会生效, 最大输出为12.9V。  在这种情况下,输出被严重剪切,与方形波形非常相似,因此测量的输出RMS值非常接近峰值。

    此致,

    郑少文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    明白了,感谢您的回复。 我理解。

    此致。
    维基