This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:AGC的使用和噪音问题。

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/601551/tlv320adc3101-the-use-of-agc-and-noise-problem

部件号:TLV320ADC3101

 设置AGC 时, 我无法 调高音量和调低音量。为什么?

  当我没有设置AGC时,PGA和音量都可以设置寄存器来控制音量的调高和调低。 但噪音太大。

注册十六进制寄存器名称值
寄存器86 0x56左AGC控制1 C0
寄存器87 0x57左AGC控制2 5E
寄存器88 0x58左AGC最大增益0A
注册89 0x59剩余AGC攻击时间0A
寄存器90 0x5A左AGC衰减时间0A
寄存器91 0x5B左AGC噪声消除0A

 

如何处理? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Leo,

    我建议修改目标增益(Register 86)和最大AGC增益(Register 88)。 这些寄存器修改AGC可以达到的增益。 此外,您能否提供完整的寄存器配置?

    谢谢你。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.