This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731EVM:TAS5731RVM

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/608172/tas5731evm-tas5731rvm

部件号:TAS5731EVM

您好,

我有一个关于TAS5731M放大器的问题。
如果我没有任何电荷就没有放大器,我可以看到线圈变得很热, 
一种症状,即电流正在通过它们,但我不知道如果没有连接扬声器,电流将流向何处。
请你向我解释一下吗? 我们能否防止此电流通过一些I2C记录流过?

提前感谢您。

此致,

Antonio Guzman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Antonio,您好! 我已经在肖恩找到了答案。 您将什么类型的信号输入到EVM/另外,您使用的电源类型和规格是什么? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Antonio:
    这不是预期的,如果负载打开,线圈应该不会很热。 线圈中没有大电流,因此线圈上的温度不应该很高。
    您是否在使用TAS5731EVM? 如果没有,请向我展示您的SCH。 如果是,您是否对EVM进行了返工? 此处使用的电源是什么?
    请参阅此链接 www.ti.com/.../slou331a.pdf中的TAS5731EVM用户指南
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在使用TAS5731EVM (BTL配置,JP1输入,JP2和JP3输出)和24V DC电源。

    当负载打开且我没有将任何信号输入(SDIN)时,线圈很热(约50ºC Ω)。

    我有下一个信号输入输出(在BTL OUTAB连接器的一个端子和PGND之间测量的信号)。

    我认为此信号是PWM载波,但我需要删除输出中的此信号,这是可能的?

    谢谢你。

    Antonio Guzman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Antonio:
    您是否关闭了TAS5731EVM上的JP2和JP3? 当您使用BTL模式时,请保持打开状态。 关于TAS5731 EVM的使用,我想您可以查看用户指南 http://www.ti.com/lit/ug/slou331a/slou331a.pdf ,它将非常有用。  

    从您的示波器捕获屏幕上 ,根据  频率显示输出的波纹。 振幅有多少?

    此频率超出音频频频带,因此您实际上无需解决。 如果您需要更小的波纹,则可以在 输出滤波器中使用更大的电感器。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    1)您是否关闭了TAS5731EVM上的JP2和JP3? -->没有。 我在用户指南中对其进行解释时将其保留为打开状态(JP2和JP3打开)。 JP1关闭)。

    2)振幅为1V峰值,因此我们在输出中有2W (BTL有2个扬声器),尽管没有流媒体。 这是一个很大的问题,因为温度。

    3)有效地说,此频率超出了音频范围,但如果我需要解决该问题,以使EMC (辐射)测试没有问题。

    我的问题是:我们不能通过一些I2C记录来完全处理这个信号?

    再次感谢你。

    此致,

    Antonio Guzman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    1)您是否关闭了TAS5731EVM上的JP2和JP3? -->没有。 我在用户指南中对其进行解释时将其保留为打开状态(JP2和JP3打开)。 JP1关闭)。

    2)振幅为1V峰值,因此我们在输出中有2W (BTL有2个扬声器),尽管没有流媒体。 这是一个很大的问题,因为温度。

    3)有效地说,此频率超出了音频范围,但如果我需要解决该问题,以使EMC (辐射)测试没有问题。

    我的问题是:我们不能通过一些I2C记录来完全处理这个信号?

    再次感谢你。

    此致,

    Antonio Guzman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Antonio:
    感谢您的反馈。 跳线配置没有问题。 我认为通过电感器的波纹电流可能会导致一些功耗,但在负载打开时不会导致温度过高。 因为在这种情况下,波纹电流不高,电感器DCR也很低,所以电感器上的功耗应该很低。
    您可以尝试使用BD模式而不是AD模式来查看是否有任何改进。 EMI是一个系统问题,下面是一些将此问题最小化的系统方法。 PWM切换是主要的EMI源,但当它通过LC滤波器时,干扰会大量降低。 这就是为什么在输出上使用子级绕过高频组件的原因。
    您还可以使用更大的电感器进一步压制干扰。 在设计PCB布局时,将LC滤波器尽可能靠近器件的输出,以缩短PWM信号运行的轨迹。
    此外,有一些方法可以抑制输出上的纹波电流,但我认为纹波不会导致EMI问题。 对于具有可调节PWM开关频率的某些其他器件,可以通过使用较高的PWM开关频率来实现较小的波纹。 但TAS5731不提供此功能。 较低的PVDD电平或较大的电感器将导致输出上的纹波较低。
    请参阅本有关LC过滤器 www.ti.com/.../slaa701a.pdf的材料
    此致,
    郑少文