主题中讨论的其他部件: PCM2912
您好!
我的项目计划是将音频USB控制器(PCM2912A)与VL812 USB 3.0 集线器控制 器连接起来,网址 为http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm2912a.pdf 。
请将应用程序电路发送给我吗?
是否可以连接VL812。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的项目计划是将音频USB控制器(PCM2912A)与VL812 USB 3.0 集线器控制 器连接起来,网址 为http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm2912a.pdf 。
请将应用程序电路发送给我吗?
是否可以连接VL812。
您好,Mubdiul,
PCM2912A在连接所选集线器控制器时应不会出现问题。 需要考虑的一点是,此音频USB编解码器与USB 2.0 规范兼容。 关于PCM2912A的应用电路,我们通常建议尽可能靠近EVM电路。 您可以在DEM-PCM2912A EVM用户指南中找到EVM的原理图。
此致,
-Diego Mel é ndez López ñ a
音频应用工程师
尊敬的 Diego先生:
感谢您的回复。
1.您能否告诉我此EVM板可以支持MEMS麦克风?
2. PCM2912A的固件是否 支持MEMS?
此致
哈桑