This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:需要应用电路

Guru**** 2342560 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A, PCM2912
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/599714/pcm2912a-need-an-application-circuit

部件号:PCM2912A
主题中讨论的其他部件: PCM2912

您好!

我的项目计划是将音频USB控制器(PCM2912A)与VL812 USB 3.0 集线器控制 器连接起来,网址  为http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm2912a.pdf 。

请将应用程序电路发送给我吗?

 是否可以连接VL812。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mubdiul,

    PCM2912A在连接所选集线器控制器时应不会出现问题。 需要考虑的一点是,此音频USB编解码器与USB 2.0 规范兼容。 关于PCM2912A的应用电路,我们通常建议尽可能靠近EVM电路。 您可以在DEM-PCM2912A EVM用户指南中找到EVM的原理图

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego先生:

    感谢您的回复。

    1.您能否告诉我此EVM板可以支持MEMS麦克风?

    2.  PCM2912A的固件是否 支持MEMS?

    此致

    哈桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hasan,

    PCM2912A应该能够支持模拟MEMS麦克风,而不会出现问题。 从固件角度来看,PCM2912A将只能看到模拟输入,麦克风信号调节(预放大阶段)通过硬件设置。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Diego先生:

    您不是在谈论  DEM-PCM2912A EVM电路? 如果您有任何应用电路,请与我分享。

    此致

    哈桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hasan,

    是的,我指的是EVM电路的原理图。 更基本的应用电路可在数据表的10.2 部分中找到:

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    再次感谢。 您能解释一下它的固件技术吗?
    是否通过USB通信? 转换器类型-如何在PCM2912上刻录程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    PCM2912 的数据表显示,我想从应用电路中移除耳机部件,需要激活插针26 VCCP,这是PLL的模拟电源。

    查看原理图并建议我如何进行修改 。