Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M, TAS5760M
主题中讨论的其他部件: TAS5760M
请让我看看TAS5766M音量控制下面的两点。
①Volume数据表P32描述了-110dB ~ 6dB的控制范围,slaa653a应用说明P8描述了-103dB ~ 0dB,哪一项正确?
②About控制寄存器Page-0寄存器-61和Page-0寄存器-62 (通过sla653a应用说明),保留位的平均值是否超过0dB设置?
例如,10.1111万与+0.5dB是否相同?
【背景】
客户希望在TAS5766M上使用+24dB音量。
顺便说一下,TAS5760M是否可以设置+24dB? (数据表第44页)
此致,
Satoshi