This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:有关音量控制的问题

Guru**** 2950110 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M, TAS5760M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/599900/tas5766m-question-about-volume-control

部件号:TAS5766M
主题中讨论的其他部件: TAS5760M

请让我看看TAS5766M音量控制下面的两点。

①Volume数据表P32描述了-110dB ~ 6dB的控制范围,slaa653a应用说明P8描述了-103dB ~ 0dB,哪一项正确?

②About控制寄存器Page-0寄存器-61和Page-0寄存器-62 (通过sla653a应用说明),保留位的平均值是否超过0dB设置?

例如,10.1111万与+0.5dB是否相同?  

 

【背景】

客户希望在TAS5766M上使用+24dB音量。

顺便说一下,TAS5760M是否可以设置+24dB? (数据表第44页)

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Satoshi San! Roy可以帮助您解决问题。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi:

    登录TI.com后,如果您查看“MySecure软件”下的应用手册“PurePathTm智能放大器用户手册(TAS5766M/68M)”,您将能够在第5.4 节中找到一些解释您的问题的信息。 我还将其总结如下:

    1.范围“-110 ~+6 dB”属于“预处理”部分,可通过PPC3中的增益滑块进行调整。 虽然规格显示最大值为+6 dB,但您可能发现它可以增加到+18 dB。 这是因为TAS5766M的另一个内部块有助于提高增益值。

    范围"-103 ~ 0 db"属于"后处理"部分,可在第0页寄存器61/62处调整。

    2.是的,保留位用于0 dB以上的设置。 但是,调整此参数需要更加注意系统增益校准,您还需要确保产生的峰值输出电压不会超过电源电压。 (请参阅应用说明第31,32,35页)。

    3.是的,TAS5760M可支持高达+24 dB的音量。 

    此致,

    徐耀华

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伊-桑

    感谢您的回复,

    关于您的答案2,sla653a被描述为"保留",而TAS5766M数据表本身未描述Page-0 Register-61/62。
    resber-61/62 MAP是否有上述背景(或原因)?

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi:

    大多数客户发现,设置"DAC Fine Digital Gain Control"(DAC精细数字增益控制)和"Power Stage Gain (功率级增益)"足以满足他们的要求。

    这就是我们没有将其包含在数据表中的原因。

    如果您确实需要调整这些寄存器,请确保执行系统校准,以便设备能够知道 系统的实际增益。

    谢谢你。

    此致,

    徐耀华

    德州仪器(TI)