This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:2.1通道系统

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SRC4190, TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/600644/tas5756m-2-1ch-system

部件号:TAS5756M
主题中讨论的其他部件:SRC4190TAS5782M

你好

我的客户希望在 2018财年 的2.1通道有源扬声器中使用两个TAS5756。

关键点是L/R的高分辨率,因此I2S输入不仅 为,而且为96kHz

左/右 ,也适用于 超低音扬声器,因此将使用HF5和HF7。

 

客户希望Biquads至少5 x 2 (L/R)。=> HF7;没问题

Customer Hope Downmix ==> HF5可能是共同的,但是L/R和只有一个Biquad

低音炮没有Biquad,很差

 

我建议客户使用HF4 (单声道)和SRC4190附加功能作为超低音扬声器声道。  

请提出您的意见。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy可以看看您的问题。 但我还有一个问题要问您...您是否看过我们的新款TAS5782设备? www.ti.com/.../tas5782 m .pdf 这可能是您的设计的理想选择。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kanji,

    根据Jeff的评论,我还认为TAS5782M非常适合此客户的应用。

    以下是PPC3提供的一些快照,它们向您展示了流程流的灵活性。

    简而言之,一个TAS5782M用于左/右扬声器的立体声2.0 处理,另一个TAS5782M用于超低音扬声器的单声道1.0 处理。

    此外,请你详细说明一下"混合"的问题。

    谢谢!

    此致,

    徐耀华

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Roy San/ Jeff-San

    感谢您的建议。

    Down Mix表示仅(L+R)/2。

    根据您的建议,两台TAS5782M似乎很智能,我将与客户交谈。

     

    此致

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kanji,

    您还可以选择(L+R)/2作为 TAS5782M单声道1.0 过程流中的输入信号。

    如果您有任何关于TAS5782M的帮助,请告知我们。

    谢谢你。

    此致,

    徐耀华

    德州仪器(TI)